结果:找到"实验 工作台 工作桌 DIY",相关内容581条
- 出资代加工制作:https://oshwhub.com/eedadada/chappie_oshw
- 寻求可以帮忙制作这个小电视的人,价格可以谈https://oshwhub.com/eedadada/chappie_oshw真的好喜欢这个小电视,但是自己不懂这些技术,想自己出钱制作一个,希望有大佬接单可以微信联系:aoyushenshao
- 所属专栏: 项目外包 标签: 代加工、代制作、成品 发帖人:aoyushaoye 发帖时间:2023-07-24 16:03:00
- 自制PCB要咋过孔啊!!!
- 我都要被逼疯了!!不想去立创打板,自制电路板又没法过孔,这可怎么办?谁能帮帮我,怎么在家做过孔?球球你们了!
- 所属专栏: 技术交流 标签: pcb,diy,制作,提问 发帖人:小学生级别的小学生 发帖时间:2022-07-21 07:19:00
- 工程同步问题
- 我现在遇到一个问题就是两台电脑同一个网络下,不同的局域网我工程在另一个电脑上创建编辑保存,在另一台电脑上同一个账号工程列表中找不到,在工程管理(弹出来的界面)上能找到打开下载,但是还是在工程列表中找不到,也不知道下载到哪里了,我现在想在两台电脑上编辑都不行,刷新也没用,还有就是至始至终都没有看到离线字样,所以都是在服务器上的。请问我要怎么才能同步使用
- 所属专栏: 使用教程 标签: 同步,工程,协作 发帖人:空白223 发帖时间:2021-07-01 06:17:00
- SRAM电路工作原理
- 近年来,片上存储器发展迅速,根据国际半导体技术路线图(ITRS),随着超深亚微米制造工艺的成熟和纳米工艺的发展,晶体管特征尺寸进一步缩小,半导体存储器在片上存储器上所占的面积比例也越来越高。接下来宇芯电子介绍SRAM的工作原理以及工作过程。SRAM写操作。写操作就是把数据写入指定的SRAM存储单元中。首先片选信号CEBB置为低电平,读控制电路开始运作。10位写地址线AB0-AB9、16位数据输入DI0-DI15准备就绪,地址信号有效,系统开始译码、选择要写入的存储单元以及需要写入的数据。当时钟信号CKB高电平到来时,CKB信号控制译码电路完成最后的译码,行译码电路选中的那一行存储单元写字线W...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM电路,SRAM工作原理,SRAM读操作,SRAM写操作 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-29 15:51:00
- 嵌入式MCUARMCortex-M3工作模式与异常
- 单片机MCUCortex-M3是一个32位处理器内核。内部的数据路径是32位的,寄存器是32位的,存储器接口也是32位的。CM3采用了哈佛结构,拥有独立的指令总线和数据总线,可以让取指与数据访问并行不悖。这样一来数据访问不再占用指令总线,从而提升了性能。下面宇芯电子介绍关于嵌入式MCUARMCortex-M3工作模式与异常。一、工作模式线程模式和手柄模式。当处理器处在线程状态下时,既可以使用特权级,也可以使用用户级;另一方面,handler模式总是特权级的。在复位后,处理器进入线程模式+特权级。二、向量表因为地址0处应该存储引导代码,所以它通常映射到Flash或者是ROM器件,并且它们的值不...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 嵌入式MCU,Cortex-M3,MCU,MCU工作异常,MCU工作模式 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-16 14:25:00
- 《电子制作》1.如何将树莓派变成游戏机?
- 树莓派想必大家都不陌生了,其价格便宜,但性能也确实够看,这使得树莓派很快成了众多创客的利器,可以制作无人机,智能机器人,3D打印机等等好玩的东西,也可以在上面进行小的软件开发,总之这个小东西凝聚了无限可能,本期作为树莓派系列的一个开端,就先从一个比较容易让人有动力的话题开始,将树莓派变成一台游戏机。1.材料树莓派3代B型一块SD卡(16G以上)游戏手柄,无线的或USB接口的显示器,连接线,树莓派电源等等。原理主要是通过用树莓派跑一个游戏模拟器系统,来将树莓派变成游戏机,目前比较成熟的模拟器系统有三种,lakka,recalbox,和复古pi(通俗叫法)个人比较推荐lakka,界面简洁,而且支...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: DIY 电子制作 游戏机 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-24 23:26:00
- 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板3.关于电调板。。。。
- 不想写这个的。。。。。一想起来就肉痛。。。。。。。。为了本系列帖子的完整性,想想还是把这一篇写了吧。。。。避免有人又走了我的老路。。。先讲一下本人的交学费经验。。在一开始制作电动滑板时,笔者错误的选择了航模电调,于是电机就不工作了。。。航模电调不推荐使用,一来性价比不高,二来真不知道能不能用。。。。。。。。。。。。。。。二者的适用环境不同,航模的电机一般偏大电流,低电压,以达到减轻电池重量的目的,而电动滑板电机一般偏小电流,高电压,以达到减少元件损耗的目的,使电机和电调电路的使用寿命更长。言归正传,讲讲如何选择电调板如果不想费事,仅仅买现成的集成板即可,最大可支持到800W,双电机,36V电...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 电子制作 DIY 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-26 16:59:00
- 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板——2.电机选择
- 说到电机。。。。。。。就比较玄乎了。。。。。。这里仅列出一些个人经验,仅供参考,有失误之处更是劳烦多多指正正文开始1.滑板使用的电机一般滑板电机都在一个200w以上所以一般不使用用直流电机而使用三相交流电机(直流电机并不常见,放在文末讲)三相交流轮毂电机,尺寸较大,一般为越野滑板或双轮电动滑板车用滑板轮电机,最直接的方案还有一种大功率三相电机,但需要配套传动系统和大功率电调,放在文末讲。一般来讲使用这两种电机最为经济划算,可以使用电压偏高,电流偏低的通用电调直接驱动例如36v的电瓶车电调,本人亲测在29.4v下两个250W的滑板轮电机最高可以达到25km的时速可以通过加多轮子数目,加大电机功...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: diy 电子制作 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-26 10:38:00
- 跳一跳物理外挂——转帖
- 跳一跳.zip这是同学做的一个小DIY吧,在前些时候微信小游戏火的时候想着做的玩的,主要是好玩吧,里面用51单片机实现的功能,这个文章也描述的比较详细吧,程序也有,有兴趣的同学可以做的玩一下
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 小DIY制作 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-12-20 21:14:00
- 这些电子实验工作台,大家觉得如何?
- 近期的HK秋季电子展上,我看到的部分电子实验工作台,跟大家分享一下。好像还算实用,适合DIY或办公使用,大家觉得呢?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 实验 工作台 工作桌 DIY 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-10-16 16:53:00
返回